This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:有关 BQ33100EVM 和 SMBus 的问题-它是否支持3kF 超级电容器?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ33100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880415/bq33100-question-on-bq33100evm-and-smbus---does-it-support-3kf-supercaps

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他部件:bq24640、 EV2400

您好!

我已经应用了超级电容器移动电源、使用5个串联的超级电容器值3kF。

我计划将组件 BQ33100和 BQ24640用于我的充电器和平衡器。

我有两个问题:

1) 1)这些 IC 能否支持3kF 的高值超级电容器?

2) 2)建议在 SMBus EV2300之间运行 BQ33100、以查看平衡器的数据和状态。

顺便说一下、BQ33100的 I2R (I square R)是否提供与 EV2300相同的数据? 如果不是、它可以提供什么类型的数据?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gijoo、

    1.您能否共享超级电容器 DS?

    2. EV2400将与 bq33100配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)当然、这是我的超级电容器数据表

    超高电容2.7V 3000F 法拉电容2.7V3000F 超级电容

    封装   批量/零售  
    零件状态 激活  
    电容 3000F  
    容差 -  
    额定电压 2.7伏  
    ESR (等效串联电阻) 0.29m Ω  
    寿命@温度 1500小时@ 65°C  
    终端 与照片终端相同  
    安装类型 底盘、螺柱安装  
    封装/外壳 轴向、CAN -与照片终端相同  
    导联间距 -  
    尺寸/尺寸 2.390英寸直径(60.70mm)  
    高度-坐姿(最大值) 5.445英寸(138.30mm)  
    工作温度 -40°C ~ 65°C

    2) 2)我可以再问一个有关 BQ33100的问题吗? I2C 端口可以从 BQ33100返回什么值?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gijoo、

    1) 1)监测计可支持的最大值为655F。  

    2) 2)最大通信速度为100kHz

    谢谢、

    Eric Vos