This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:负载情况-跳转至最大占空比

Guru**** 2539380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892508/ucc28c42-loading-case---jump-to-max-duty-cycle

器件型号:UCC28C42

感谢您的回答、我还有另一个问题。

假设选择了元件、这样、即使接收输出的器件/转换器处于满负载下、IC 也会设置为以低于最大占空比的电压运行。 是否有任何可能导致输出突然跳转到最大占空比的条件? 换言之、是否存在任何可能导致器件"雪崩"并卡在最大占空比下的负载情况、或暂时导致输出在几个脉冲中保持在最大占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    在实际设计中、最大占空比应始终大于满载时的占空比。 此外、过流保护应在达到最大占空比之前进行、因此在良好的设计中、不会发生最大占空比。   但是、如果过流线程设置得太高、则可能会在短路或输出电流过大时出现最大占空比、从而快速损坏转换器。   

    此致、

    Teng