This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:在未供电但已为输出供电时的行为

Guru**** 2515185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874701/tps61021a-behavior-when-not-supplied-but-powered-on-the-output

器件型号:TPS61021A

尊敬的支持:

我的客户打算将我们的升压转换器与连接在 Vin 上的电池和施加在 Vout 上的3.3V 电压配合使用。

此时、升压转换器通过外部信号关断。

在这种情况下、当在输出端施加外部电压时、它会将3.3V 电压复制到输入端、对吧?

我们的升压转换器是否会发生一些限制或损坏?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,先生

    输出侧可以具有3.3V 电压。 该电压不会出现在输入侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    这是否意味着上 MOSFET 的体二极管不导通、即使 Vout>SW (或 Vin)也是如此?

    我们是否确认升压转换器能够启动、即使其输出端有3.3V 电压也是如此?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    您是否会为我们提供反馈?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,输出侧的附加电压可能高于 Vin。   如果最大添加电压低于4V、这是安全的。