This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:选择用于双向电流限制的热插拔控制器

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS2493, TPS25940, LM5060-Q1, TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891968/tps2493-selection-of-hot-swap-controller-for-bi-directional-current-limit

器件型号:TPS2493
主题中讨论的其他器件:LM5069TPS25940LM5060-Q1TPS2492

您好!

我想为两节50V 100A 电池选择一个开关控制器。 这些电池将并联、并且需要-

  • 双向电流
  • 用于充电和放电的非对称电流限制
  • 或-或-或

 http://www.ti.com/lit/an/slva948/slva948.pdf 中的图24 给出了有关该架构的良好概念。 但是、我希望在两个方向上都具有不同的电流限制。 TPS2493/LM5069应该能够做到这一点。 同一个文件 SLVA948指示这是可能的。

如果我正确的话、TPS25940将执行这些功能、但仅在电压较低的情况下具有对称电流限制。

我认为 TPS2493能够满足这些要求是对的吗? 此外、如果我能够降低电流限制、那么使用 LM5050或控制器是否会有优势?

提前感谢。

LM5069
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    欢迎使用 E2E!

    您是否需要在两节电池之间进行 ORing? 这意味着两个电池在给定的时间为一个常见负载供电? 如果是-在这种情况下,您是否需要在源之间共享负载电流?

    您能否分享顶级系统方框图以了解要求?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh!

    是的、我确实需要负载电流共享、但这不是主动控制的。

    我只需要电流限制即可防止外部短路。 操作在下面被代注

    请注意、对于单向电流、如果我们将 MOSFET 的源极连接到 Vin、我们是否可以将热插拔 IC 用作 OR-ing IC? 除了 OR-ing 之外、这还将提供电流限制。 或者、我们是否应该将热插拔 IC 与 OR-ing IC 串联以实现相同的效果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    OR-ing 电路提供反向电流阻断、但在过载或短路期间不限制电流、而热插拔电路则提供浪涌电流管理、过载+短路保护。

    当您需要双向(充电和放电)电流时、 OR-ing 电路不允许这样做。 因此、您可能必须使用背对背连接的交换机、例如 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm9061-q1.pdf 中的 Figure 22或 Figure 24

     使用另一个控制器 LM5069 http://www.ti.com/lit/an/snva683/snva683.pdf 或自动等级器件 LM5060-Q1

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供该信息 Rakesh、

    我想澄清一下 TPS24932/3的用法。 这很有趣、因为它提供模拟电流读取。 您会如何将其精度与霍尔效应传感器等外部电流传感器进行比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    在 TPS2492/3中、 电流监控器输出的电压等于 RSENSE 两端电压的48倍(VVCC-SENSE)。 因此、由于工艺、温度变化 (VVCC-SENSE)将影响 IMON。  (VVCC-SENSE)具有+/-10%的精度。  

    我想、霍尔效应传感器中有一些选项可以获得更高的精度、但可能会很昂贵。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh、澄清了我的疑问。