This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS755:R1和 R2 &放大器的值;在输出上看到的阻抗

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880582/tps755-values-of-r1-and-r2-impedance-seen-on-the-output

器件型号:TPS755

您好!

对于 TPS75525 (2.5V 固定电压)、您能告诉我器件内部的 R1和 R2值吗?

对于 TPS75515 (1.5V 固定电压)、您能告诉我器件内部的 R1和 R2值吗?

对于我的应用、我需要了解 LDO 输出端的阻抗。

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、高速家伙、

    数据表中为这些器件提供了 LDO 的输出阻抗、该阻抗是负载和频率的函数。
    请参阅数据表中的下图。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您帮助我们了解输出的有源阻抗。  了解器件关断时输出端看到的 R1和 R2的值仍然很有帮助。   是否可以找到此信息?

    谢谢、

    HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSG、您好!

    我将在未供电的设备上进行测量、并为您提供结果。
    该 EVM 没有为1.5V 电压供电、因此我订购了样片。
    如果我们的实验室中没有 EVM 的库存、我还订购了样片。

    请留出5个工作日让样本到达、然后再安排一个工作日进行测量。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:


    感谢您的更新。  确切地说、我们还需要对2.5V 版本进行相同的测量。   我们期待着在本周晚些时候收到数据。   

    谢谢、

    HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    明白。 我订购了该组件每个变体的样片以及2个 EVM。
    我应该为您提供数据、即使是您没有请求的变体也是如此。

    由于运输时间的原因、直到下星期一才会发生、但是如果提前到达、我可以在本周获取数据。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    我在没有任何额外组件的情况下测量了以下线性稳压器。
    我使用了经过校准的 DMM (HP 34401)、并将 DMM 的正极引线连接到 Vout、并将 DMM 的负极引线连接到 LDO 的 GND。

    TPS75533KTTR:124K 欧姆
    TPS75533KC:124K 欧姆
    TPS75525KC:125k Ω
    TPS75518KC:123K 欧姆
    TPS75515KC:124K 欧姆
    TPS75501KC:1MEG 欧姆

    谢谢、

    斯蒂芬