This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:库仑计数器是否会漏掉快速瞬态电流?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879531/bq34110-will-the-coulomb-counter-miss-fast-transient-currents

器件型号:BQ34110

大家好、我希望在电动自行车上使用 BQ34110作为电池电量监测计。 我查看了数据表、发现库仑计数器转换时间非常慢、需要整整一秒的时间进行完全转换、因此我担心 IC 可能会错过系统中许多较快的电流瞬变、从而导致电量监测计不准确。 这是真正的担心、还是我错过了什么?

选项:

1.无论如何使用 IC 并接受任何不准确的情况。

2.在分流器上使用一个时间常数为1秒的 RC 滤波器。 它将获取我猜中的平均电流。

3.使用不同的 IC。 有什么建议吗?

请提供建议! 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    请在 EVM 上尝试。 库仑计数器在 SRN 和 SRP 引脚上集成电压。 我认为这不应该错过 Qpass。 您可以通过将电池电量耗尽并读取 Qpass 寄存器来对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道它在 SRN 和 SRP 之间集成了电压、但问题是、如果积分仅以1Hz 的频率计算、则会错过电流中的快速瞬变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    它的工作方式与离散时间略有不同。 它在 SRN 和 SRP 之间集成电压。 请在 EVM 上进行测试。