This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3670:LM3670MF-3.3/NOPB -澄清了 PFM 到 PWM 模式转换

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873484/lm3670-lm3670mf-3-3-nopb---clarification-on-pfm-to-pwm-mode-transition

器件型号:LM3670

团队、

客户在其应用中需要在低负载时获得精确的输出电压(波动< 0.1%输出电压):
输入电压:5V、输出电压:3.3V、输出电流典型值:70mA 至85mA 之间、输出电流最大值:200mA

-对于 PFM 到 PWM 的转换,我们是否有一些更精确的测量?
SNVS250F 数据表的图4第7页无法轻松评估3.3V 的值。
我们是否有3.3V 输出电压的理论 PFM/PWM 转换电平?

在当前硬件上、我们测量了 PWM->PFM 的80mA 电流、以及 PFM -> PWM 的110mA 电流。
我们是否有关于这些转换与温度的信息?

-我们是否有一些有助于模拟此行为的仿真模型?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    遗憾的是、这是一个非常旧的器件、并且特征数据仅在数据表中给出。  WEBENCH 模型可用于仿真、但不会给出转换的时序。  我建议使用 FPWM 器件。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于讨论正在通过电子邮件进行、我将关闭该主题

    此致、

    Tanvee