This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3670:LM3670MF-3.3/NOPB:在低负载下具有更好 Vout 稳定性的权变措施或器件替代方案?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3670, LM3674, LM3671, TPS62200, TPS62240, TPS62203, TPS62260, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873473/lm3670-lm3670mf-3-3-nopb-workaround-or-device-alternatives-with-better-vout-stability-at-low-load

器件型号:LM3670
主题中讨论的其他器件: LM3674LM3671TPS62200TPS62240TPS62203TPS62260TINA-TI

团队、

LM3670MF-3.3/NOPB 在输入电压为5V、Iout=70mA 时、输出电压3.3V 波动为+/-20mV。
但是、对于此应用、需要具有低得多的波动(Vout 的0.1%)。

我们将查看不同的选项、例如:
-是否可以禁用 LM3670的 PFM?
-我们是否有一款没有 PFM 的同类 LM36xx 器件? LM3671/LM3674的输出电压是否具有更好的稳定性?
-如果没有、我们是否有一个能够在输出中显示更好稳定性的 SOT-23等效器件?

-如果没有 P-2-P 替代办法,我们还能提出什么建议? 最大输出电流:200mA、I TYP:90mA

提前感谢、

A.