This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400:是否有任何公式可用于了解需要多少 C FLY?

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872375/tps60400-is-there-any-equations-for-getting-know-how-much-c-fly-are-needed

器件型号:TPS60400

大家好。

请在下面告诉我吗?

・是否有任何公式可用于了解需要多少 C FLY?

*我知道它的数据表显示了它的建议值、但是客户需要解释为什么他们在内部使用 C 值。

请回答。

・我们是否有显示温度和 Vout 之间关系的图、以查看数据表指定的温度范围内的输出电压变化量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    没有直接的计算公式。 数据表中定义的值在实验室中经过验证、适用于大多数应用。 图1显示了不同输入电压下输出电流和温度之间的关系、有助于计算输出电压。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Transve-San

    您能告诉我更多步骤吗?

    图1显示了效率与输出电流之间的关系。

    客户希望了解的是温度和输出电压之间的关系。

    我们如何利用图1来了解客户想要了解的内容。

    您能不能在这里教我、否则客户也不会明白这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    图1将有助于在室温下的不同条件下找到输出电压。 遗憾的是、不同温度下的输出电压数据没有特性。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为温度会影响输出电压 IC 的精确度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    温度差异将影响器件的 RDS 并确实更改输出电压、但输出电压的变化并不剧烈。  

    您能否提供有关应用的更多信息以了解问题?

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是否已解决? 如果是、我将关闭该线程。 请打开一个新主题以供进一步讨论。

    此致、

    Tanvee