This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161:是否需要开路保护

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161, TPS61169
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892518/tps61161-is-open-circuit-protection-necessary

器件型号:TPS61161
主题中讨论的其他器件: TPS61169

您好、Sirs、

电感器 P/N WPN4012H220MT (22UH)和肖特基二极管 P/N PMEG4005AEA 是否满足 TPS61161的要求、即支持3.8V 输入电压、20个 LED (4S、5Group、24V VF、100mA IF)?
WPN4012H220MT 的简要规格为22uH +/-20%、0.9A 额定电流、0.566ohm DCR、7MHz SRF。
PMEG4005AEA 的简单规格为0.5A 正向电流、40V 反向电压。

在上一个项目中、肖特基二极管损坏出现、这似乎是高压击穿。
二极管的反向电压是否足够?
是否需要开路保护?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

       对于此类规格、我建议使用 TS61169、因为此规格具有更高的电流限制规格。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的描述可能不准确。 总正向电流为100mA。 我认为 tps61161就足够了。

    我想知道二极管可能的故障原因。 我认为、如果 LED 接触不良、二极管承载的瞬时反向电压将超过40V (因为 tps61161的开路电压为38V)、并且二极管可能会发生故障。 你认为这是合理的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

      实际上、您不需要计算平均输入电流 Iin=Vout*Iout/Efficiency /Vin、例如、Ivin_avg=24V*0.1/0.85/3.8=740mA、考虑到电流纹波、这将大于 N 通道 MOSFET 电流限制。 这就是问题所在。 我之前发布了一个:

    http://www.ti.com/lit/an/slvaeg0/slvaeg0.pdf

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的指导。 我已经了解了这个问题。 此新项目中将使用 Tps61169。

    最后、肖特基二极管故障的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

       实际上、我对二极管的故障没有太多的意见。 如果您发现了什么、请告诉我。

    BR

    肖恩