This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511A:能否将其中两个驱动器的输入相互连接?

Guru**** 2507285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511A, UCC27525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882153/ucc27511a-can-i-connect-the-inputs-of-two-of-these-drivers-to-each-other

器件型号:UCC27511A
主题中讨论的其他器件: UCC27525

早上好、

我想将 UCC27511A 低侧驱动器的+IN 输入连接到另一个 UCC27511A 的-IN 输入。

如果驾驶员不相互影响、是否可能做到这一点?

一个 UCC27511A 将为 MOS FET 生成同相驱动信号、另一个 UCC27511A 将为 MOS FET 生成同相驱动信号?

谢谢你。

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢您关注我们的驱动器。

    您是否考虑过双通道驱动器、而不是 UCC27525? 它在同一 SOIC (8)封装中具有反相和同相。

    对于 UCC27511A、只要驱动器 INX 上的信号是"逻辑"信号、这意味着信号的上升/下降时间很短、我就看不到任何特定问题。  

    因此、从驱动器的角度来看、我看不到任何特定的问题。

    此致、

    -Mamadou