请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62827 大家好、
1.您是否可以提供电感(LX)下应为空或接地的层的布局指南? 或任何特殊模式?
2.如何评估 PCB 布局导致的电感变化?
客户的设计中有8层。
感谢您的善意帮助!
Jamie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jamie、
您可以在 以下文档中找到 TPS62827的推荐布局: TPS62827EVM。
此 EVM 具有4层、使用8层不会成为问题。 通常在电感器下、您可能会发现接地层可减少直流/直流转换器开关行为引起的噪声影响。
我不确定是否理解您在这里的第二个问题、您能否解释一下您的担忧将在这里得到解决?
非常感谢!
此致、
Dorian