This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:TPS54320灌电流限制定义

Guru**** 2511675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891545/tps54320-tps54320-sink-current-limit-definition

器件型号:TPS54320

您好、专家、

我在数据表第6页的"电气特性"表中看到了灌电流限制、您能不能分享更多灌电流行为以及触发灌电流保护的条件是什么?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请查看数据表中标题为7.3.15.2低侧 MOSFET 过流保护的部分、该部分对此进行了介绍。 可能触发此保护的条件是输出电压高于器件尝试调节输出的条件。 在这些情况下、该器件将尝试灌入电流、以使输出电压进入稳压状态。 这种情况通常发生在大负载降压时输出过冲之后。

    如果外部电压源强制输出电压高于稳压电压、灌电流限制也可能跳闸。 然而、这并不是大多数应用通常应该发生的事情。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、

    它是否就像体断保护? 哪种方法可以减少 Vout 过冲并改善瞬态响应?

    如果电感器的纹波电流过大、可能像峰峰值6A、是否会在无负载条件下触发灌电流限制? 电感器的负电流将为3A。  

    这是否符合我的理解?

    此致、

    标记

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这里的灌电流限制不像车身制动。 体制动功能可在电感器电流为正时关闭 LS FET、而 LS FET 体二极管上的压降有助于电感器电流更快下降。 TPS54320的灌电流限制会在电感器电流为负时关闭 LS FET。 TPS54320的灌电流限制旨在限制器件灌入的电流、以对其进行保护。

    灌电流限制可能会在电感纹波过大时生效、因此在选择电感时一定要考虑这一点。 纹波电流应保持在2A p-p 以下、以避免达到1A 最小灌电流限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Anthony。

    此致、

    标记