This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3033:连接至"out"-引脚的最大外部电压

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874928/ref3033-maximum-external-voltage-connected-to-out--pin

器件型号:REF3033

大家好、

在我的设计中、我使用 REF3033作为 Mikrocontroller ADC 基准电压(VDDA33)。 在"OUT"引脚上有一个3.3mA 的永久最小电流。

我在 n ü µC 还有一个模拟输入引脚(ANA_IN1)。 为了保护 ANA_IN1、我串联了一个7k68电阻器。 此外、我还将一个二极管从 ANA_IN1连接到 REF3033的"OUT"引脚、因此过压不会破坏我 µC 的 Δ I、并且电流会受到限制。 通常、模拟输入端的电压约为2V、但如果发生故障、则可能存在更高的电压(12V 及更高)、因此 REF3033的"输出"引脚处的电压将超过3、3V。

现在、我的问题是、REF3033在发生故障时会发生什么情况。 "OUT"引脚上的最大外部电压/电流是多少?

提前感谢

此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    Vout 引脚的绝对最大值为5V。 如果在任何情况下连接12V 电压、则会违反最大绝对电压 REF3033损坏意味着它无法正确调节或调节到正确的电压。

    如果出现故障、您是否希望查看 它是开路还是短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢你的答复。

    REF3033的输入电压始终相同-它是恒定的5V。 如果发生故障、Vout-Pin 上将有大约12V 或更高的电压、该电压来自另一个电源。

    因此、如果我正确理解、这意味着如果我将高于5V 的单独电源连接到 REF3033的 Vout-Pin、可能会损坏稳压器?

    此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    没错。 REF3033只能拉电流而不能灌电流。 它将无法处理来自12V 电源轨线路的所有电流、并且会损坏器件。 如果您需要12V 保护、因为这是3.3V 器件、我会添加某种过压保护或钳位器件、例如二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    再次感谢您的帮助-问题已解决。

    此致、Alexander