This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:PWM 频率的边界是什么

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901404/tps92518hv-what-are-the-boundaries-for-the-pwm-frequency

器件型号:TPS92518HV

大家好、

我想弄清楚为什么基于 TPS92518HV 的驱动器电路似乎不会产生我在设计阶段计算出的输出电流。

剩余的一个问号是关于 PWM 频率。 目前、我以~32kHz 的频率驱动 PWM。

数据表中不清楚的是 PWM 信号的最小和最大频率应该是多少。
是否有人可以澄清这些限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您不是并联 FET 调光、您正在使用 PWM 引脚?  最大 PWM 频率与设计有更多关系、例如电感值、输入电压、输出电压、开关频率和所需的分辨率/精度。  通过使用 PWM 引脚、MOSFET 将打开和关闭、但电感器电流仍必须上升或下降。  该压摆率取决于施加的电压、对于导通、它是(Vin - Vled);对于关断、它是(Vled + Vdiode)、使用公式 V = L *(di/dt)、di 是峰值电流阈值。

    如果您需要以32KHz 精确调光、我将介绍并联 FET 调光方法、不过您也需要考虑这些因素。

    可通过启用调光进行改进、例如降低电感器值/提高开关频率并优化输入/输出电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的回复。 我确实在使用控制器的 PWM 输入引脚、而不是分流 PWM。

    输入电压为48V、输出电压为36.5V、电流为7A。 L = 47uH、Rsense = 33mR、 PKTH_DAC = 240、ToffDAC = 21、ToffMAXDAC = 255
    不知怎么说、输入电流仅约为0.6A、当 PWM 信号为100%时、我的预期电流远高于该电流。

    有什么关于去哪里看的想法?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    根据我的计算、您应该看到7.17A 平均值、电感器 di/dt 为0.21A。  TOFF = 269ns。  Fsw = 890 KHz。  对于该电感器和输出电流值、这是相当高的开关频率。

    您使用的是什么电感器?

    输出电压是多少?

    您是否查看过 SW 引脚以了解其外观?  还验证了其他引脚是否大致正确?

    此外、使用该电感器值时、您将无法在32KHz 下准确地进行调光、斜升时间为29.7us、斜降时间为9.4us。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    很抱歉不能早点回来,这是一个假期,也没有网络:(

    我已使用350kHz 的开关频率重新运行计算并得到

    TOFF = 443ns I avg ~ 7.87A di/dt = 0.266A

    我要使用的电感器是 https://www.we-online.de/katalog/datasheet/74435584700.pdf

    最大占空比下的实际输出电流为 avg ~255mA 振幅320mA

    输出电流看起来呈正弦、频率为~145kHz

    输出电压为26.9V

    我尝试在开关节点和晶体管栅极上获取一些波形(这是错误的、因为探头增加了太多的电容)、只需弄清楚如何为您获取波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我使用26.9V 的输出和21 (十进制)的 TOFF、我得到 TOFF = 365.5ns、如果我使用21 (十进制)和36.5V 的输出、我得到 TOFF = 269ns。

    您只需查看开关节点、如果它不连续运行、它将显示在占空比/波形中。

    您有原理图吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我可以提供原理图。 但不在论坛上。

    是否有任何方法可以帮助您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    我应该会给您发送一封电子邮件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    我将关闭此主题、因为我们将通过电子邮件进行通信。

    此致、