This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3421:TS 引脚

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887911/tps3421-ts-pin

器件型号:TPS3421

所有、

客户希望在正常运行期间通过10K 电阻器将 TPS3421的 TS 引脚接地、但在测试期间、他们希望将 TS 引脚接地;加快生产测试。

TS 引脚将被驱动为高电平、 当其中一个 PBX 引脚为高电平时、它们将执行此操作。

有任何问题吗? 足够10公里。

 

谢谢、

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我不确定我是否理解正确、您说过他们希望在正常运行期间将其连接到 GND、并且它也会被驱动到高电平?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav。

    TS 和接地之间将连接一个10K 电阻器。 因此、在正常操作中、TS 引脚将被拉低。

    然而、在测试期间、为了加快测试、TS 引脚将由一个外部信号驱动为高电平、TS 引脚有一个 TEST 引脚、可在该引脚上施加高电平信号。 因此、只有在测试期间、TS 引脚上才会出现高电平。

     

    如果您需要进一步澄清、请在 TI 目录中查找我并给我打电话(使用手机)。

     

    谢谢、

    此致、

    Joe

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    在经过一些延迟后返回到这里。 10K 电阻器应该足够、并且实施不应该有任何问题。

    谢谢、
    Abhinav。