This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:需要 TPS92512HV 计算工具

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92512HV, TPS92515HV, PMP15004, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897817/tps92512hv-need-tps92512hv-calculation-tool

器件型号:TPS92512HV
主题中讨论的其他器件: TPS92515HVPMP15004TPS92515

你(们)好  

您能否提供 TPS92512HV 计算工具?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、没有适用于 TPS92512HV 的设计计算器工具。  数据表显示了如何设计 TPS92515HV。  如果需要、我还可以帮助进行设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    您能帮助查看我们的以下原理图吗?  谢谢!

    输入:DC 9-32V

    输出:Ω LED、直流4.8-10.2V、1.2A

    EMC:Cispr25 3类

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我计算:

    Fsw = 143KHz

    最大 di/dt = 2.2A (32V 输入、10.2V 输出) 这意味着电感器需要能够处理超过2.3A 的峰值。

    IAVE = 1.2A

    当 Vout 大于 Vin、Vout 最大值为10.2V、Vin 最小值为9V 时、它无法调节电流。

    您可以查看 PMP15004以了解三级 EMI 滤波器、它在6V、1.25A 输出时使用 TPS92515。

    此致、