This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:TPS650930-需要1Hz 时钟生成时序图

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877440/tps650830-tps650930--1hz-clock-generation-timing-diagram-required

器件型号:TPS650830

您好!

在 TPS650930数据表中、1Hz EC 唤醒时钟的时序图不可用。

1) 1)需要1Hz EC 唤醒时钟的时序图/时钟生成逻辑。

2) 2)如何启用/禁用唤醒时钟?

此致、

Vigneshwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否更清楚地说明您正在寻找的1Hz 时钟生成逻辑?  您是否在寻找占空比或其他参数?

    唤醒使能位于寄存器0xD0;CLKCTRL1寄存器中。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1Hz 时钟生成逻辑和用法所需的说明。
    1)哪个3.3V 电压将从 LDO3V 或 V3.3A_DSW 连接到 EC VCC? PMIC 中的时钟输出是1Hz、根据嵌入式控制器的 VCC 电源电压生成。
    2) 2) PMIC 向嵌入式控制器提供1Hz 时钟、可确保 EC_VCC 电源在其容差范围内。 当 EC_VCC 电源不在范围内时、PWM 会发生变化(如果您共享1Hz 时钟生成的时序图、感觉会更好)。

    此致、

    Vigneshwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Vigneshwar、

     1) 1)答案:EC_VCC 引脚应连接到3.3V LDO3V 引脚。 是的、 PMIC 中的1Hz 时钟输出基于 EC_VCC 生成。

     2)注释: 如果 PWM 表示时钟的占空比、LDO3V 具有1%的精确输出;它确实保持1Hz 时钟占空比在非常小的范围内变化)。 我们没有1Hz 时钟生成的时序图。