This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630:关于驱动器输出。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891553/ucc24630-about-driver-output

器件型号:UCC24630

你(们)好。

发现驱动器输出异常的器件。

您有什么想法吗?这种波形的原因是什么?

CH1:VPC /Ch2:VSC /Ch3:VDD/CH4:DRV   

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo-San

    如果您尚未使用我们的 Excel 设计计算器 http://www.ti.com/lit/zip/sluc582 验证 UCC24630周围的外部组件是否正确、我们建议您使用该工具。  我们还建议您查看 UCC24630数据表第10.2节(第32页)中的建议布局、以确保 PCB 布局不会干扰运行。

    如果这不能解决您的问题、您能否共享设计原理图并突出显示测量此行为的特定工作点?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric-San。

    感谢你的答复。

    另一个板可以正常工作。

    因此、我认为这不是电路问题。

    我认为这是一个错误、但任何地方都没有短路。

    如果器件损坏会发生什么情况?它看起来像这个波形吗?

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo

    如果我理解正确、您有一个设计工作正常、另一个设计工作不正常?

    如果是这种情况、那么对于不起作用的设计、您可能有一个不正确的组件、或者某个组件可能出现故障。  我们建议您验证所有组件的值是否正确并且未损坏。  您可以使用工作设计来查看正确的测量值。

    如果您无法确定问题所在、除非您提供以下信息、否则我们无法提供任何其他支持。

    • 设计原理图
    • 波形采集的工作条件-是稳态直流值还是瞬态响应?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric-San。

    感谢您的支持。

    当我试验时、DRVpin (4引脚)未输出。

    其他器件有输出。

    此致。

    Kengo。