This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19534Q5A:模型问题

Guru**** 1587505 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD19534Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900831/csd19534q5a-model-question

器件型号:CSD19534Q5A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

尊敬的*:

在网页 http://www.ti.com/product/CSD19534Q5A/toolssoftware 上、有两种型号 PSpice 和 TINA-TI。

1) 1)您能分辨出这两种模型是否相同但格式不同、或者 PSpice 从2020年开始是否更好?

2) 2)如果它们不相同、哪一个是新的或更好的?

3) 3) TINA-TI 中使用的两种模型都可以

4) 4)您能否告诉我们、展位模型是否适合用于交流和瞬态仿真?

5) 5) 5)您能告诉我们、展位模型对输入电容 CGS 和 CGD 进行建模吗?

6) 6) 6)您能告诉吗?展位模型对输入栅极电荷 Qg Qgd Qgs 进行建模?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您关注 TI FET。

    1. 这两种模型都是围绕着同一时间开发的。 通常、TI 先开发 PSpice 模型、然后将其转换为 TINA-TI 格式。 它们应基本相同。
    2. TI.com 上产品文件夹中的最新 PSpice 模型未加密、但 TINA 模型仍然加密。 加密模型与未加密模型之间没有任何变化。 最初、我们的所有 FET 模型都是加密的。 直到最近、我们才将所有 PSpice 分立式 FET 和电源块模型更新为未加密模型。
    3. 您可以使用以下说明在未加密 PSpice 模型的 TINA-TI 中轻松创建宏  :。
    4. 这两种模型都适用于交流和/或瞬态仿真。
    5. 是的、对电容建模。
    6. 是的、已对费用建模。

    如果遇到任何问题、请随时与我联系。 我将关闭此主题、但您始终可以通过回复重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我为您的网页下载了此 PSPICE 模型  

    e2e.ti.com/.../SLPM119A.ZIP

    已打开 TINA-TI,转至 Tools -> New Macro Wizard -> Selected the CSD19534Q5A.lib 文件

    1) 1)我需要从此下拉列表中选择什么?  最后 一个 csd19534q5a?

    2) 2)这5个选项 csd19534q5a 是否还包括三个上部选项(CGS、CGD、CD)?

    3) 3)现在我选择了形状

    4) 4) 对于该模型、1是漏极、2是栅极、3是源极是否正确? 如何检查?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    要回答您的问题:

    1. 是的、选择 CSD19534Q5A 子电路。
    2. 是的、其他子电路包括在 FET 子电路中并被实例化。
    3. 形状良好。
    4. 通常、我们的所有 FET 模型如下:1=D 2=G 3=S

    如果您有任何问题、请告诉我。