This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:负载输出波形中的问题

Guru**** 2811935 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879665/lm3481-issue-in-output-waveform-with-load

器件型号:LM3481

尊敬的 TI 团队:

我们使用的是具有9-36V 输入电压和12V @ 1.5A 输出电压的 LM3481 SEPIC 转换器。

我们仅将此12V 用于 LCD 背光电源。 每当我们连接 LCD 时、LM3481的输出波形如下图所示。 而当我们将直流负载连接到 LM3481输出时、我们将获得清晰的直流输出、而不会产生高达1.5A 负载的纹波。

这可能是什么原因?

此外、随附的原理图快照供您参考。

等待您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    1.您能否告诉我您运行测试的输入电压、以便我帮您检查环路?

    此外、如果您可以提供具有此处所示输出电压的 COMP 波形、这会很有帮助。

    3.您设计的负载为何为1.5A? LED 上的电压约为3V、这使电流约为5mA。 我只是想确保我了解电路的工作条件。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您的回答。

    请按以下方式查找我的答案:

    我们正在12V 输入电压上运行测试。

    2.请按如下方式找到 COMP 引脚波形:

    3.为了澄清您的疑问,连接 LED 只是为了表示电源正常,而不是实际负载。 实际负载为 LCD。 LCD 的典型电流为600mA、浪涌电流为1.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    感谢您提供信息。

    如果是这种情况、您可以提供有关实际负载的信息将会有所帮助。

    您说 LED 工作时、它在恒定负载下工作正常吗? 我想确保 LED 不会导致问题。

    此致、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我们已通过移除 LED 的串联电阻器(原理图中的 R174)进行检查、LED 不会造成问题。

    移除该电阻后、我们将面临相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    根据您发送的输出电压和 COMP 波形、它看起来像是负载瞬态响应。 因此、

    1) 1)仍然可以提供有关负载的更多信息吗? LCD。

    2) 2)您可以通过使用外部电子负载提供负载瞬态来快速验证这一点(断开 LCD)。 将其设置为0-1.5A 和高压摆率等最坏情况、并将响应与您拥有的响应进行比较。

     

    此致、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    LCD 规格如下所示:

    此外、如果它是负载瞬态问题、那么它的解决方法是什么? 我们如何减少这种下降?

    此外、我们的观察结果之一是、只要连接 LCD、电感器就会快速升温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    我不熟悉 LCD 的特性。 但您可以通过探测 LCD 的负载电流来轻松地对其进行测试。 它可能是浪涌电流。

    如果是负载瞬态问题、您可以将其减小

    1. 改进补偿器
    2. 增大输出电容

    对于电感器、它上升到什么温度? 您可以根据所用电感器的 DCR 和磁芯损耗进行粗略计算。 您可以检查温升是否与计算结果匹配。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    您能否提供 LM3481的计算表来调整补偿器网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    很抱歉、但遗憾的是、我们没有发布 LM3481的计算表。

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    您能为电感器发热问题提出任何解决方案吗?

     我们的设计中使用的是 SRP6540-220m 电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    当然。 正如我说过的、您可以看到计算出的损耗是否与温升相匹配。 如果交流分量不可忽略、您可能还需要找出磁芯损耗。 在本例中、我看到数据表声称额定 IRMS 下上升40摄氏度。

    如果您需要更低的温度、可以尝试更高的电感、从而降低电流纹波、还可以尝试具有更低 DCR 的电感器。

    谢谢、
    银城