请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50EVM-561 主题中讨论的其他器件:BQ25710、 BQ40Z50-R2、 BQ40Z50、 BQSTUDIO
您好!
BQ40Z50EVM 与 BQ25710充电器配合使用。 充电一小段时间后、监测计停止充电过程。 注意到 BTP_INT 引脚跳闸。 BTP_PIN 是否会导致监测计停止充电?
此外:BQ40Z50-R3没有数据表、而 BQ40Z50-R2有最新修订的数据表。 BQ40Z50应使用哪种数据表?