This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:IC 已烧断、电源关闭、仅连接电池。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892882/bq24780s-burnt-out-ic-with-mains-off-just-battery-connected

器件型号:BQ24780S

各位专家、

几天前、我在笔记本电脑上工作、并且在连接电池的同时(不是交流电源)仍保持连接。 我不确定是否短路、但我的 BQ24780S IC 烧坏了、现在笔记本电脑脱离电池运行正常、但不再通过主交流电源。 IC 上的左上角烧坏。 我有两个问题:

我是否可以绕过 IC 以完全脱离交流电源运行笔记本电脑并完全断开电池?

只有 IC 烧坏了什么问题? 发生这种情况时、我没有连接交流电。

我已经订购了 IC、但它们的焊料极小、因此我想绕过系统而不是分解更多。

此致、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    即使笔记本电脑使用我们的 IC、我也不能建议您进行笔记本电脑维修。  请与您的笔记本电脑制造商联系。

    如果您看到 IC 受到物理损坏、这通常是由电气过载造成的。  当然、如果板上有一个较短的时间、可能会导致这种情况、但 如果 没有更多信息、我很难确切地说造成损害的原因。  

    IC 损坏时、很可能会失去打开适配器导通 MOSFET (连接到 CMSRC 和 ACDRV 的背对背 N 沟道 MOSFET)的能力。  如果适配器无法打开这些 MOSFET、则适配器将保持与系统的断开状态。  我不建议使用此 IC 已损坏的笔记本电脑、即使它似乎可以正常运行、也是如此。  如果 IC 损坏、则无法知道其他哪些功能已丢失或损坏、因此以这种方式使用笔记本电脑可能会进一步损坏笔记本电脑、甚至造成危险情况。

    我建议您不要在当前情况下使用笔记本电脑、并将其发送给制造商进行维修。  如果不详细了解笔记本电脑设计、我无法提供有关如何修改笔记本电脑的建议。

    此致、

    Steve