This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:由于负载瞬态而导致错误跳闸

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873570/lm5069-false-trip-due-to-load-transients

器件型号:LM5069

您好!

我们有一个用例、其中将监控50V 输入是否为 UVLO (46V)和 OVLO (54V)。 使用其他制造商提供的类似 IC 后、我们最终会发现由于负载瞬态而在正常运行期间发生 UVLO 误跳闸。 这些瞬变通常会运行几微秒。 使用 LM5069或任何其他 TI 产品时、是否有办法避免这种情况?

此致

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    如果您使用足够的输出电容来支持瞬态负载、Vin 应保持稳定并避免错误的 UVLO 跳闸。

    您能否共享负载要求?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    50V 输入电压可在6A 负载要求下为稳压器提供30V 输出。 我们在稳压器输出端具有大约50uF 的钽电容。

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    您能否共享系统的方框图?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Book1.pdfPFARakesh、

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在用于 UVLO、OVP 和反极性保护的解决方案是什么? 您能否在 误跳闸时共享第一个块的输入电压、输出电压和输入电流测试波形?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    是否有更新?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们 现在使用 LT 部件 LTC4367。 但由于它没有任何故障计时器功能、因此经常会发生跳闸。 我现在很难分享波形。

    同时、是否可以将 LM5069用于此应用、以便我们可以使用计时器功能来消除毛刺脉冲并抑制麻烦故障? 我们需要的是、仅当故障存在最短定义周期而不是任何毛刺脉冲或瞬态时才考虑故障。

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在继续显示最后一条消息时、请注意、负载电流消耗瞬态导致的欠压阈值违规会导致干扰跳闸。

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    您是否曾尝试在器件的 UV 引脚上放置电容器以提供 Vin 瞬态的延迟? 您能不能在可能的情况下共享完整原理图和很少的测试波形。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、我们将进行检查。 同时、如果故障计时器功能可用于在 LM5069或任何其他 TI 器件中设置 UV 故障检测的抗尖峰脉冲时间、请回复我的问题。

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    故障计时器功能可消除过流事件、但不能消除 UV 故障。 我们没有具有可编程抗尖峰脉冲时间的器件、通常我们在 UV 引脚上处理外部 RC。

    BR、Rakesh