This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:隔离式+/-15V POE PD 的建议设计

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9175, TPS23755EVM-894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880718/tps23753a-suggest-design-for-isolated--15v-poe-pd

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:PMP9175TPS23755EVM-894

您好!

我在上一个项目中使用了 PMP9175的变体、非常成功。  我现在需要一个能够提供隔离式+/-15V 输出的 POE PD 电路。  我可以使用+/-12和+/-24之间的任何内容、但+/-15是理想的。  所需功率极低-可能小于3W。

TI 是否有类似的参考设计?  我已经尝试过参考设计搜索、但没有任何幸运。

很明显、我可以根据 PMP9175创建自己的电路、但如果可以的话、我宁愿从更接近我的要求的地方开始。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    感谢您的提问。  因为是周末,我们的答案将比平常晚。

    我将此问题分配给我们的 PME、PME 将在星期一 COB...更糟的情况下回复。

    感谢您的理解、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的提问。

    对于+/-12V 输出设计、我建议参考 TPS23755EVM-894。

    如果您看一下 TPS23755EVM-894的原理图、您会发现变压器次级侧有两个并联的绕组(引脚7/10和引脚8/9)、如下所示:

     

    我建议保留引脚8和9、因为它们位于 EVM 中、这些引脚将用于创建您的正12V 电压轨。

    我还建议取引脚10并将其连接到二极管、然后接地(阴极接地、阳极连接到变压器)。 引脚7将用于创建负12V 电压轨。 还需要在负电源轨和接地之间添加输出电容。 您很可能只需抓取 C10并将其用作-12V 电压轨的输出电容器。

    如果您的问题和/或您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、

    这似乎是一个很好的起点(也许除了变压器的可用性)。  谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    本设计中使用的变压器为双源变压器、您可以使用 Linkcom 或 Wurth Electronics 获取变压器。

    如果您在获取此设计中使用的变压器时遇到任何问题、我可以通过私人消息帮助您共享我们的变压器联系信息、以便您获取此变压器。

    我将在 E2E 上向您发送朋友请求。 请接受、我很乐意私下向您提供此信息。 谢谢!

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师