This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228:反馈电阻错误时的输出电压行为

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54228, TPS54428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874885/tps54228-output-voltage-behavior-with-wrong-feedback-resistance

器件型号:TPS54228
主题中讨论的其他器件: TPS54428

您好的支持团队、

我对 TPS54228有疑问。
TPS54228的输出电压可由 R1和 R2根据数据表中的公式(3)进行设置。
如果 R1和 R2的组合被设定为输出电压超过7V、那么输出电压的行为是什么?
例如、
 kΩ Ω VIN = 18V、R1 = 8.25k Ω、R2 = 221k Ω、
计算结果为 VOUT = 29.3V
实际 IC 的行为是怎样的?

如果 R2的值安装不正确、我想作为案例研究来了解 IC 的工作情况。
这是因为我想考虑对后续电路是否施加过压的问题。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    八巴纳-圣

    TPS54428被设计成具有与7V 最大值兼容的接通时间。  设定一个较高的电压有可能导致电路不能正确调节和/或者具有比正常值更低的频率和更高的纹波。  它是一款降压转换器、不能在高于输入电压的输出电压下工作。  TI 建议您在数据表规格范围内运行 TPS54428。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢你的答复。

    我知道、将反馈电阻器设置为超出规格范围会导致意外行为。
    当然、我已经了解输出电压的设计应符合规格。

    此致、
    M. Tachibana