This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:IC 最大额定电压。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76200, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882064/bq76940-ic-max-voltage-rating

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76200TIDA-00792

尊敬的 David:

我正在为使用12节串联电池的器件设计电池管理系统。 每个电池的最大电压为4.2V。因此我的系统最大电压为50.4V。我对 BQ76940 IC 有一些疑问。

1- 我不理解 V_BAT 电源电压。   BQ76940数据表中提到的(BAT–VC10x)、(VC10x–VC5x)、(VC5x–VSS)的含义是什么? 这是否意味着 BAT 引脚和 VC10x 之间的绝对最大电压为36V?

2- 我是否可以使用 BQ76940 IC 来设计50.4V 电池系统(12节电池是串联的。 电芯最大电压4.2V)?  

3- 我想在我的设计中使用高侧 FET。 我能否直接使用 CHG 和 DCH 引脚来驱动 FET 而不使用驱动器 IC? 如果不是,为什么? 即使这些引脚 在我出错时也能提供12V 的输出、请纠正。 正在等待您的回复。  

谢谢

Imran Riaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    1.是的、BAT 和 VC10X 之间的电压不得超过36V。极性如图所示。

    2.可以、根据数据表 http://www.ti.com/document-viewer/BQ76940/datasheet/configuring-alternative-cell-counts-slusbk24812#SLUSBK24812中的表26连接电池。 每个组将有4个电池、即4.2 x 4 = 16.8V、完全在最大值范围内。

    CHG 和 DSG 无法直接驱动高侧 FET、电压范围是错误的电压。  对于高侧 N 沟道 FET、控制电压需要比 BAT+电压高10-12V 左右、如您所示、DSG 和 CHG 引脚输出将仅为12V (高电平时)左右。 因此、您需要创建高于 BATTER+的电压、并将控制电压转换为高侧 FET 栅极所需的电势。  BQ76200是一款能够实现这一目的的器件、您可以看到它与 TIDA-00792中的 BQ76940搭配使用的示例。