This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29700EVM-610:连接新电池时自动启用输出、而不会将 TP4短接至 Cell +

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ29700EVM-610, LMC555, CSD16301Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889180/bq29700evm-610-auto-enable-output-when-new-battery-is-connected-without-shorting-tp4-to-cell

器件型号:BQ29700EVM-610
主题中讨论的其他器件: LMC555CSD16301Q2

您好!

我购买 了用于开发电池保护电路的 BQ29700EVM-610开发板。 我稍后将使用的电池是3.8v LiHV (4.35V 已充满电)。 我计划将其替换为 BQ29702。

我的主要问题是、当我连接新电池时、我必须短暂地将 TP4 (DOUT)上拉至电池单元+(TP1)以启用输出。

插入新电池时是否有办法不需要启用输出?

一个想法是在单触发模式下实施 LMC555计时器、以便在插入新电池时启用保护保护 IC、它会将输出脉冲触发、并且安全功能仍会正常工作、 如果任何故障照常发生、则输出将禁用。

与第2页所示电路相同:
http://www.ti.com/lit/ug/sluuaz3/sluuaz3.pdf

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2970.pdf

是否有任何建议在插入新电池时自动启用输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vismantas、您好!

    数据表中建议的方法是将充电器连接到 PACK+和 PACK-、或将 V-短接至 VSS 以启用 DOUT。 请参阅数据表第16页顶部的注释 :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2970.pdf

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、我确实在数据表中看到了这些注释、但对于我的应用、不会实施充电器(将使用外部充电器)、电池将是热插拔的、这将导致不便。 这就是我提出这个问题的原因。 如果没有"充电器输入"或执行复位按钮、将 V-短接至 VSS 以启用 DOUT、您是否可以通过其他方式建议在插入新的销售时自动启用输出?

    我想到的两个实现方案是:

    在 单触发模式下实现 LMC555、当连接新电池时、该器件只会切换并启用一次输出(保护功能将正常工作)、LMC555的电流消耗也非常低。

    或者实施一个按钮、该按钮会 将 V-短接至 VSS 以启用 DOUT、这对于每次插入新电池都不方便... 有点笨拙。  

    是否有其他关于为电池 IC 实现一次性使能的想法?


    或者、是否有另一个类似的 LiPo 保护芯片、但在新的电池插入功能上没有整个"短输出以启用"?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vismantas、您好!

    我与该器件的设计人员进行了核对、他说您提到的两个想法中的任何一个都应该是有效的。 他再也不想提出更好的想法了。 我不知道另一个类似的器件会消除这一挑战。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    如果我想增大电流限制、我该怎么做? (例如短5安培峰值)。

    我知道我需要获得正确的额定 MOSFET,但如何计算过流放电(负载)补偿的电流感应电阻器? 我知道 R2 (2.2k)电流感应电阻器是否从 PACK 连接到 V-?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vismantas、您好!

    R2不是电流感应电阻器、因为它不在电流路径中、因此您无需更改该值。 FET 导通电阻用作该器件的感应电阻器。 数据表末尾有一个设计示例、可能有助于选择正确的 FET。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、

    好的、在详细了解如何进行 IC 检测和采样以进行过流放电以及所有这些之后。 以及更好的可用性。 bq297002正是我们所需要的、它具有2.8V 的 UVP 和0.160V 的 OCD。考虑到插入新电池时、我的升压转换器消耗的电流几乎为10安培。 我认为10到12安培的截止限值是安全的? 在第20页的数据表中、在本例中、对于5a、它们的上限为7a、它们使用具有0.100v 截止电压的 bq29700。 因此、100mV/7A = 14.3 Ω(是否需要 RDS on?)。

    此外、插入新电池后、示波器的卡扣也很少、我并联了3个1.5欧姆电阻器以进行快速测试(0.333欧姆)、 在欧姆定律之后、我得到了几乎10A (9.369A)的电流、大约50us 的时间内、ODC 保护生效、OCD 延迟为16ms ...根据数据表。

    因此、对于我的应用、让我们获取 bq297002、OCD 为0.160v、我针对我的应用计算出了大约16m Ω。 (10安培、160/10)?

    那么、对于大约16m Ω 的低 RDS MOSFET、我应该在示波器上吗? 具有类似3V 或更低(2.5V? 最低)。 最有可能需要在频率上升两倍(2个输出和2个输入)才能获得10安培的电流? 对 MOSFET 有什么建议?

    例如、我曾查看过 CSD16301Q2、可能有点过于 kill:
    www.ti.com/.../suppproductinfo.tsp

    我也查看过的其他一些 FET。

    Alpha 和 Omega:
    AON2406
    aosmd.com/.../AON2406.pdf

    Rhom RQ6E080AJTCR
    www.rohm.com/.../rq6e080aj-e

    RF6E065BNTCR
    www.rohm.com/.../rf6e065bntcr-e

    RF4E100AJTCR
    https://www.rohm.com/datasheet/RF4E100AJ

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        插入新单元格时、示波器输入的图片很少。 请注意、使用了3个1.5欧姆3/4 1%电阻器、0.333欧姆有效。  LTR18EZPF1R50

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vis:

    我不太熟悉所有可用的 FET 选项、而且新器件每年都会推出、因此很遗憾、我无法推荐选择。 以下是需要考虑的一些事项:

    在电池单元范围内的指定 Vgs 处查找 RDSON。 确保 RDSON 适合所需的负载。 需要记住的一点是、FET RDSON 存在变化、因此请考虑电压、温度变化(请检查 FET 数据表中的曲线)以及部件间的变化。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、  

    感谢您提供这些信息、帮助我指明正确的方向。

    如果我需要考虑使用2个并联 FET 进行电流处理,我是否应该将总 Rdson 电阻作为常规并联电阻公式? RT= 1/R1 + 1/R2?

    谢谢、

    可见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vis:

    FET 可能更复杂。  从路径中移除一个 FET 会将电阻和变化减半、因此它确实具有该优势、但我不确定该拓扑是否会影响任何故障恢复。 有些问题乍看起来可能不明显。

    此致、

    Matt