This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575-Q1:低压降运行

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874981/lm5575-q1-low-dropout-operation

器件型号:LM5575-Q1

大家好、团队、

我们设计了输入电压为18V 至36V、 输出电压为15V/1.5A 的降压转换器。

在冷启动期间、Vin 可能会在50ms 内降至6V。 我们需要进行配置 、以便器件只需在冷启动期间将6V 电压直接传输到输出。



您能否告知我们如何  进入低压降运行并实现100%占空比?

此致、

Srinivasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivasu、

    VCC UVLO 的典型值为5.35V。 数据表描述了在低输入电压下 VCC 大约等于 VIN (第7.4.1节)。

    但是、如果 VCC 电压低于 UVLO、则该器件将仅禁用。

    您必须确保 VIN 高于 UVLO 电压才能启用该器件。

    在 VIN 低于编程的 VOUT 时、占空比将自动调整为最大值。

    最大占空比取决于设定的频率和最短关断时间。

     数据表的第7.4.6节给出了最大占空比公式。  Dmax = 1–fs×500ns

    我建议您使用更小的开关频率、以在压降中获得更好的占空比。

    但是、在压降期间、您还必须考虑 MOSFET RDS (on)和电感器 DCR 导通时产生的电阻压降。

    MOSFET RDSON 为330mΩ Ω、1.5A 时、它将从 VIN 下降0.5V 至 SW、当增加占空比和 DCR 时、总压降将更大。

      有关输出电压限制的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../slyt293.pdf。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多