This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:TPS54335

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897965/tps54335a-tps54335

器件型号:TPS54335A

您好、先生、

有关 TPS54335的问题、请点击、谢谢。

当我们在负载从0A 突然变为3A 时测试 TPS54335时、Vout 下降、然后 TPS54335不具有输出。  

如果这里可能有问题、请提供建议? 谢谢。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

      您能否确认 Vout 是否在空载和满载条件下正确调节-而不施加负载瞬态?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    让我来描述一下我们是如何测试的、

    1.将电气负载连接到 IC o/p、然后连接到负载。

    2.打开系统电源

    3.加电时观察电压状态。

    相同的实验在空载(0A)和半负载(1.5A)条件下没有问题

    但当满负载(3A)时、它会下降

    您是否知道会发生什么?

    谢谢、Ian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您对此客户问题有什么想法吗?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    对于2.8A 等较低的输出电流、情况如何? 在第一次下降到零后、Vout 是否再次上升? 如果斜升、请捕获波形并测量断续时间。

    原理图看起来正常。 请尽可能提供布局快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    布局以供参考、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    很难读取布局。 从图片中、我不知道是否有铜连接到 IC 以实现功率耗散、而且我还没有找到原理图中所示的一些组件。

    首先、我建议再次确认器件是否在 OTP 中。 需要您对我的上述问题发表意见。  对于2.8A 等较低的输出电流、情况如何? 在第一次下降到零后、Vout 是否再次上升? 如果斜升、请捕获波形并测量断续时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请找到 Ch1:Vout 5V、Ch2:EN Ch3:Iout 的波形

    (1)  正常启动

    (2)  失败启动:(失败率不是100%、失败几率为70%)

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    它看起来像是过温保护。 您可以通过风扇对 IC 进行冷却检查吗?