您好!
从质量保证(锂离子电池安全)的角度来看、我的客户希望在器件充电期间出现故障时确认 BAT 引脚行为。
所用锂离子电池的充电电压为4.2V+/-0.05V、因此最大电压为4.25V。
电池具有过压保护、电压为4.25-4.31V
且 VIN = 5V
BAT 引脚电压可能超过4.25V?
在 Q2 FET 发生故障的情况下、BAT 引脚的行为是什么?
此致、
km
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Anthony、
您好、Anthony、
我知道 BQ24075是一款高质量且安全的产品。
但是、如果 BQ24075发生故障、我想知道在充电过程中 BAT 上出现了哪个电压。
我不希望电压范围介于4.23V 至4.31V 之间。 因为它会缩短锂离子电池的寿命。
如果电压超过4.31V、则锂离子电池组中将提供过压保护。
电压4.23V 是 BQ24075的 VBAT (REG)的最大值。
最棒的酒店
Nobutaka Yasushi