This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:当器件在充电期间发生故障时、BAT 引脚电压

Guru**** 2515710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877190/bq24075-bat-pin-voltage-when-the-device-fails-during-charging

器件型号:BQ24075

您好!

从质量保证(锂离子电池安全)的角度来看、我的客户希望在器件充电期间出现故障时确认 BAT 引脚行为。

 

所用锂离子电池的充电电压为4.2V+/-0.05V、因此最大电压为4.25V。

电池具有过压保护、电压为4.25-4.31V

且 VIN = 5V

 

BAT 引脚电压可能超过4.25V?

 

在 Q2 FET 发生故障的情况下、BAT 引脚的行为是什么?

 

此致、

km

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Km、

    BAT 引脚电压将引脚电压调节至4.2V 的典型值 、最大电压为4.23V

    如果 Q2 FET 发生故障并用作短路、BAT 将像 OUT 引脚那样工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    如果 BQ24075发生故障、BAT 是否介于4.25V 和4.31V 之间?

    此致、

    Nobutaka Yasushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobutaka、您好!

    您是否预计会出现某种类型的故障? 它是否还与 BAT FET 故障相关、或者您预计器件内发生故障的原因是什么、以及您预计会出现什么导致故障的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    BQ24075现在没有故障。
    我想知道 BQ24075故障可能会使锂离子电池老化。
    我知道 BQ24075的 VBAT (REG)最大值为4.23[V]。
    如果 任何内部比较 器发生故障、BQ24075是否会在 BAT 引脚上提供4.23V - 4.31V 电压?  
    典型的锂离子电池会在高电压条件下使锂金属进入阴极。
    这将缩短锂离子电池组的寿命。 此外、这还会增加发生事故(火灾、烟雾)的可能性。
    我们使用下面的锂离子电池组。
    *最大充电电压:4.25[V]
    *过压保护:最大值4.31[V]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobutaka、您好!

    只要您在建议的参数范围内操作 BQ24075、任何内部组件发生故障的可能性都极小。 我们在各种条件下测试了该器件、以了解内部比较器故障的发生非常罕见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我知道 BQ24075是一款高质量且安全的产品。

    但是、如果 BQ24075发生故障、我想知道在充电过程中 BAT 上出现了哪个电压。
    我不希望电压范围介于4.23V 至4.31V 之间。  因为它会缩短锂离子电池的寿命。
    如果电压超过4.31V、则锂离子电池组中将提供过压保护。
    电压4.23V 是 BQ24075的 VBAT (REG)的最大值。

    最棒的酒店
    Nobutaka Yasushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobutaka、您好!

    一般情况下、为了避免在您担心过压等情况下损坏电池、建议使用外部器件(例如 PCM 模块)进行保护。