This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3606-33:WDI 引脚拉高

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3600, TPS3610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874352/tps3606-33-wdi-pin-pulled-high

器件型号:TPS3606-33
主题中讨论的其他器件:TPS3600TPS3610

尊敬的:  

我使用的是 TPS3606,并且我观察到,当 WDI 引脚被拉高至3.3V 时,此时 WDI 的电压脉动为3.3V 至3.15 (开-关-开状态), 并且/RST 引脚在110mS 的导通时间和900ms 的关断时间内生成脉冲。 为什么这种错误行为?  

还可以建议类似的 IC,其中 VDD 和 VBAT 均可用于为 uC 供电 ,并且只要 VBAT 低于 xx 阈值,器件就会禁用输出并且控制器不能通电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavaman、

    VDD 是否也是3.3V? 您能否提供配置的原理图?

    如果 WDI 引脚为悬空或高阻抗、器件将生成其自身的看门狗脉冲、但在这种情况下器件不会复位。 您描述的行为听起来像是 WDI 引脚在看门狗超时(0.48秒最小值和1.12秒最大值)内不符合高电平到低电平或低电平到高电平的转换、并且器件正在触发复位(60至140ms 之间)。 当您在0.8秒(典型值)之前正确地将 WDI 引脚从高电平脉冲至低电平或从低电平脉冲至高电平脉冲时、器件是否继续复位?

    这种行为是否出现在多个器件上? 您的电路是否在某个点按预期工作、然后开始出现与您描述的不同的行为?

    我们有一些具有 Vbat (电池备份)和看门狗的器件:TPS3618、TPS3600、TPS3606、TPS3610、TPS3617

    我会尽快解决这个问题。 您提供的信息越多、就越容易发现潜在问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、VDD 为3.3V。 而 VBAT 为3.6V。 Mswitch 引脚被拉低。  

    WDI 引脚被拉高至3.3V,电阻为10kohm,我观察 WDI 引脚上从3.3V 到3.15V 的转换。  由于此转换、器件触发复位。

    在某些情况下、我们观察到器件未提供 Vout。 WDI 转换是否是导致此问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavaman、

    在数据表的第6页的"使用看门狗时节省电流"部分中、它表示如果 WDI 引脚在大部分超时周期内被外部驱动为高电平、上拉电压/40k Ω 的电流可以流入 WDI。 我认为、流经10千欧外部上拉电阻器进入 WDI 的电流会导致 WDI 引脚电压电平波动。 由于 WDI 引脚不会转换为逻辑低电平(0.3 x Vout)、器件复位。

    您能否从高电平到低电平或从低电平到高电平的转换脉冲来查看器件是否未复位?

    此外、为了改善电流消耗、建议针对大部分看门狗超时时间将 WDI 保持在低逻辑中、然后从低电平脉冲变为高电平、再返回低电平。 您是否可以将此配置用于 WDI 信号?