This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62743:推荐用于将3.3V 降压至1.8V 的器件

Guru**** 2510825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62743, TPS62748, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877685/tps62743-recommended-device-for-stepping-down-3-3v-to-1-8v

器件型号:TPS62743
主题中讨论的其他器件: TPS62748TUSB542

大家好、

我正在创建一个从3.3V 降至1.8V 的设计、并正在寻找器件建议。 我目前看 的是 TPS62743与 TPS62748。 我尝试最大程度地减小引脚输入。

谢谢、

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    是否仅需要减少引脚输入? 您能否提供有关该应用的一些详细信息、或者您是否有其他特定要求?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    该应用为多路复用器 TUSB542提供输入。 输入电流约为100mA。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    由于您之前提到过要尽可能减少引脚输入、因此您可以考虑 TPS62231 (峰值输出电流高达500mA)。 具有低静态电流是否也很重要?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我希望您可以解决您的问题。

    由于不活动、我将关闭此帖子。 如果您愿意、请随时重新打开。

    此致、

    Febin