This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:关于输入已删除中断

Guru**** 2510365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891304/bq25898d-about-input-removed-interrupt

器件型号:BQ25898D

您好!


当 VBUS 输入丢失时、该中断输出是否有效?
根据9.2.3.2中较差的源代码鉴定、它在检测到它不是 VBUS_GD 时是否输出?
该中断信号是否每2秒检查一次?
或者、您是否立即检测到不良源并输出中断信号?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的。 µs 事件将生成256 μ s INT 脉冲:

    •已识别 USB/适配器源(通过 PSEL 或 DPDM 检测、使用 OTG 引脚)

    •检测到良好的输入源–VBUS 高于电池(不处于睡眠状态)–VBUS 低于 VACOV 阈值–当施加 IBADSRC (典型值30mA)电流(不是不良电源)时、VBUS 高于 VVBUSMIN (典型值3.8V)

    •已删除输入

    •充电完成

    •REG0C 中的任何故障事件

    一旦输入源通过上述所有条件(如9.2.3.1加电 REGN 稳压(LDO)和9.2.3.2低电源认证中所述)、状态寄存器位 VBUS_GD 设置为高电平、INT 引脚被脉冲发送到主机。

    3.不良源极认证要求 REGN LDO、REGN LDO 要求 VBUS 高于 VVBUS_UVLOZ。 因此、如果移除 VBUS、将不会执行不良源认证。

    请注意、当发生故障时、充电器件会发出 INT 并在主机读取故障寄存器之前将 FAULT 状态保持在 REG0C 中。 在主机读取 REG0C 并清除所有故障之前、充电器器件不会在出现新故障时发送任何 INT。 要读取当前故障状态、主机必须连续读取 REG0C 两次。 第1次读取报告先前存在的故障寄存器状态、第2次读取报告当前故障寄存器状态。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VBUS µs 丢失时、会生成256 μ s INT 脉冲。
    此时是否更新了 REG0C 寄存器?
    我可以检查哪些字段是否已更新?
    如果不是、我可以在哪个寄存器中看到哪个字段?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在 VBUS 被移除后有效的 VBAT 仍然存在、请检查 REG0B[7:5]和 REG0B[2]。

    谢谢、

    宁。