This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84320:引脚 PH 不应连接、但在所有示例设计中均应连接

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874942/tps84320-pin-ph-shall-not-be-connected-but-is-in-all-example-designs

器件型号:TPS84320
主题中讨论的其他器件:PMP8571

大家好

根据 datashett 的规定、引脚 PH 应连接到器件下方的一个小铜岛以进行散热。 '请勿在此引脚上放置任何外部组件或将其连接到另一个功能的引脚。'

但在 TI 的所有示例设计中、该引脚用作"SW_NODE"并用于时钟同步电路。

如 PMP8571原理图 中所示:www.ti.com/.../slvrb57a.pdf

我现在对此有点困惑。 我可以将此引脚用于此引脚吗?

谢谢你

此致

罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

      在具有外部电感器的典型降压转换器中、SW 节点将连接到电感器。 由于这是一个模块、因此电感器是内部的。 数据表是警告、因此客户不会在不知情的情况下连接 SW 节点。 PMP8571显示了一个示例、其中从 SW 节点提取时钟并用于同步其他模块/转换器-这是正常的。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美答案、谢谢! )