This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:哪种应用电路更好?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, TPS63001, TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878735/tps63001-which-application-circuit-is-better

器件型号:TPS63001
主题中讨论的其他器件:ADS1299TPS63050

您好!  

我正在使用 TPS63001设计用于驱动 MCU (nRF52832)和模拟前端(ADS1299)的电源管理电路。 我是一名设计电源电路的新手、我对其设计有一个简单的问题:

数据表中的典型应用电路为:

但在其他一些设计中、它们不使用 R3、C3、而只为 C2使用一个10 μ F 电容器:

我的电路的尺寸有限制、因此我希望使用第二个设计。  

可以有人告诉我我我是否可以使用第二个吗? 我想知道它是否会产生一些不良影响。  

最棒的

Taoyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6193453、

    您是否想更改您的用户名?

    我们建议在模拟输入电压下使用 RC 滤波器、以使其保持更安静。 如果您不使用它、输出端很可能会有更多的纹波和噪声。

    但是、如果您有大小限制、请查看 TPS63050。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我在注册时更改了我的姓名。 但是、我在 TI.com.cn 上注册、当我登录 TI.com 时、该名称 会自动更改为 该用户6193453。 我无法将其更改为其他名称。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户...

    感谢您尝试更改名称。 很抱歉、我们的系统没有同步中文和英文版本的名称。 我将与负责的团队讨论、以检查我们是否可以更新它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户...

    名称更改在任何一个 E2E 版本(中文或英文)中都不起作用。 如果您想将您的姓名更改为更合理的姓名、请按照此主题中的说明进行操作:

    https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024/t/849966

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息!