This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问负载开关建议

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990, TPS22953, TPS24750, TPS22917, TPS25942A, TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881321/asking-for-load-switch-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS22990TPS22953TPS24750TPS22917TPS25942ATPS24751


你(们)好
客户正在调查负载开关。 请您推荐合适的产品吗?

输入电压:2.7V ~ 5V
I_OUT:5 ~ 10A
R_ON:低于15m Ω
反向电流块:必须
输出短路保护:必须
或双向电流限制

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我们没有任何负载开关可以满足这一要求、但我们有适合这一需求的电子保险丝。

    对于负载开关、我建议使用 TPS22990 (3.9m Ω、无 RCB、无 ILIM)或 TPS22953 (14mΩ Ω、5A 支持、无 ILIM)。 请告诉我这些设备中的任何一个是否可以正常工作。

    对于电子保险丝、我推荐使用 TPS24750。 该器件实际上可以满足您的所有需求、因为导通电阻为3mΩ Ω、它可以阻断反向电流、并支持高达12A 的电流限制。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢您的反馈。 客户反馈、对于移动应用而言、TPS24750尺寸太大。

    1. TPS24750和 TPS22953有何区别?
    2. TPS22953是否支持反向阻断?
    3. TPS22953是否支持短路保护?
    4. TPS22953开关在反向阻断激活后如何反应? 完全制动路径?
    5. TPS22953是否会在反向阻断激活后自动重试?
    6. TPS22953如何检测发生的反向传感器电流事件? 电压差来测量电流? 反向电流激活电压差是多少? 客户请求、如果电流超过400mA~500mA、则需要激活反向电流。

     

     

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    请参阅下面我的评论。 一般来说、您似乎在寻找一个器件来阻断导通时的反向电流、但我们拥有的负载开关(例如 TPS22917)无法支持您的应用所需的高电流。

    1.  TPS24750 和 TPS22953有何区别
      1. 作为电子保险丝、TPS24750还具有电流限制和过压保护等附加保护功能。 TPS22953负载开关没有此保护。
    2.  TPS22953是否支持 反向阻断?
      1. 是的、当器件关闭时。 当它打开时、它将允许双向电流。
    3.  TPS22953是否 支持短路保护?
      1. 否、超过器件的绝对最大额定值将导致损坏。
    4.  TPS22953 开关在反向阻断激活后如何反应? 完全制动路径?
      1. 在反向电流阻断激活的情况下、该器件将在两个方向上打开路径、从而阻断从 VOUT 到 VIN 和 VIN 到 VOUT 的电流。
    5.  TPS22953 是否会在反向阻断激活后自动重试?
      1. 当 TPS22953关闭时、它始终阻断反向电流。 处于打开状态时、它不会检测反向电流、因此它不会循环开/关或执行自动重试。
    6.  TPS22953如何 检测发生的反向传感器电流事件? 电压差来测量电流? 反向电流激活电压差是多少? 客户请求、如果电流超过400mA~500mA、则需要激活反向电流。
      1. TPS22953仅在关断时阻断反向电流、因此不会比较 VOUT 或 VIN、并且在器件导通时如果存在反向电流、则不会激活。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢您的反馈。

    是否有器件支持自动重试和短路保护功能?

    反向电流触发阈值是多少?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    TPS24751 仅在关断时阻断反向电流。 因此、根据您的要求、TPS25942A 是合适的。  

    您可以将其中两个并联以满足10A 支持要求。

    e2e.ti.com/.../Circuit-Configuration-for-Parallel-Operation-of-two-eFuses--.pdf

    BR、Rakesh