This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28880:如何在电源设计中启用 CCM 或 DCM 模式?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874248/ucc28880-how-to-enable-ccm-or-dcm-mode-in-power-supply-design

器件型号:UCC28880

我正在设计非隔离式电源设计。 我不确定(可能是一个愚蠢的问题)如何在 CCM 和 DCM 模式之间进行选择?  

还是控制器根据负载电流自动选择模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCM 可提供比 DCM 更高的功率、请参阅数据表第10页的表1。

    您可以使用典型的降压转换器设计过程来设计 CCM 或 DCM 的电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    可以理解 CCM 和 DCM 模式、但我的问题是如何使控制器在 CCM 或 DCM 模式下工作?

    我是否必须更改电路中的任何元件才能使控制器在 CCM/DCM 模式下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅数据表第10页的第8.3节。 如果您的负载电平 Iout 接近225mA、则会发生 CCM 运行。

    峰值电流阈值起着重要作用、即 Ilimit、如第6页所示、范围为330mA 至570mA。 如果 Iout > 0.5 x Ilimit、则它将处于 CCM 模式、否则将处于 DCM 模式。

    但建议最大负载电流高达225mA、其中最有可能发生在 CCM 模式下、但仍然可能发生在 DCM 模式下、具体取决于各个器件的电流限制。

    您可以使用 Excel 电子表格计算工具检查您的设计在 CCM 或 DCM 运行模式下的可能位置。

    http://www.ti.com/lit/zip/sluc625

    由于器   件控制具有可调的宽频率范围、因此 DCM 和 CCM 主要基于负载水平、不能在负载水平的模式下特意设计。