This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:一般查询:TS 引脚上的偏置电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882033/bq25101-general-enquiry-bias-voltage-on-ts-pin

器件型号:BQ25101

您好!

我想提出一些一般性问题。

TS 引脚上的偏置电压是多少?

它如何影响充电性能?

它如何影响芯片用于供电的外部系统负载?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "什么是 TS 引脚上的偏置电压?"-此系列中的 BQ25101和其它器件使用一个10uA 电流源来驱动 TS 引脚并产生一个电压。  该电压在 TS 引脚内部测量、并与温度对应的电压进行比较。  另请参阅数据表第7页的电气规格"电池组 NTC 监控器"部分8.3/8。

    "它如何影响充电性能?" - BQ25101将支持 JEITA 并通过 TS 调节充电、 请参阅数据表图20。

    "它如何影响芯片用于供电的外部系统负载?" --系统负载将连接到输出/电池,它们将跟随电池。