请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25101 您好!
我想提出一些一般性问题。
TS 引脚上的偏置电压是多少?
它如何影响充电性能?
它如何影响芯片用于供电的外部系统负载?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
"什么是 TS 引脚上的偏置电压?"-此系列中的 BQ25101和其它器件使用一个10uA 电流源来驱动 TS 引脚并产生一个电压。 该电压在 TS 引脚内部测量、并与温度对应的电压进行比较。 另请参阅数据表第7页的电气规格"电池组 NTC 监控器"部分8.3/8。
"它如何影响充电性能?" - BQ25101将支持 JEITA 并通过 TS 调节充电、 请参阅数据表图20。
"它如何影响芯片用于供电的外部系统负载?" --系统负载将连接到输出/电池,它们将跟随电池。