This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:在未供电但已为输出供电时的行为

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874707/tps62260-behavior-when-not-supplied-but-powered-on-the-output

器件型号:TPS62260

尊敬的支持:

我的客户打算使用我们的降压稳压器、在输出电压上施加3.3V 电压、而在输入上不加电。

在这种情况下、当在输出端施加外部电压时、它会将3.3V 电压复制到输入端、对吧?

我们的降压稳压器是否存在一些限制或损坏?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我有关您的应用的更多详细信息吗? EN 连接在何处? 在这种情况下使用器件时应仔细检查。 如果 Vin 高于3.3V、EN 连接到 GND 并且不在强制 PWM 模式下运行、则不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    我将私下向您分享原理图。

    但在这种情况下、不会提供直流/直流电源(输入电压上无电压)。

    MODE 引脚设置为低电平、因此在 PFM 模式下...

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将结束这一职务,因为我们继续私下发言。