请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25505 大家好、
你好。
我们的客户询问 BQ25505的最大输入电流。 我在数据表上似乎找不到它。
但数据表的绝对最大额定值下提供了510mW 的最大输入功率和5.5V 的最大输入电压。 使用这些值、为客户提供~100mA 是否安全?
此外、如果输入的可用功率比芯片能够处理的功率大、芯片是否会自动限制进入的功率和电流?
感谢您的确认。
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Art:
BQ25505在 DCM 下运行、电感器电流从0变为逐周期电流限制 、典型值为230mA、最大值为285mA 如果太阳能电池板持续供电并且 MPP 电路将输入电压调节至 VMPP、则最大平均输入为230mA=115mA 的50%。 逐周期电流会自动限制输入功率。
BQ25505是升压充电器、因此 VBAT_OV 必须设置为高于 MPP 电压。
此致、
Jeff