This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:PTD08D210W 和 UCD9248 Fusion 软件问题

Guru**** 2579955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880678/ucd9248-ptd08d210w-and-ucd9248-fusion-software-problem

器件型号:UCD9248

海  

IAM 使用类似 Zc702评估板的电路板,其中电源由 UCD9248和 PTD08D210组合控制(电路原理图: https://forums.xilinx.com/xlnx/attachments/xlnx/XLNXBRD/19427/1/zc702_Schematic_xtp185_rev1_0.pdf )。 在这里、虽然 UCD9248编程总是不成功、我是说 Fusion Power Designer 软件说编程成功了,但是电路板没有上电,但在重复尝试4到5次后,电路板被正确编程,电源正常产生。 这也取决于 PC、我们只能对两台 PC 进行正确编程。 由于我们愿意批量生产电路板、这将是一个大问题。 我还尝试了用于制造软件的 Fusion 电源编程器、它也具有相同的效果。 每次对其进行编程时、我们都可以看到文件已正确刷写、但显示了一些错误 OVP、OCP、ton Max、这与不同电路板的随机错误类似。 是否有任何解决方案可以在首次尝试时正确对其进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Revanth、  

    您使用的是.xml 文件还是 .tifsp 文件? 您可以共享该文件吗?

    如果您使用.tifsp 文件、  则需要使用 FUSION 电源编程器来制造软件。  

    此外、您能否提供错误信息的屏幕截图?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quian

    IAM 使用.tifsp 文件、是的、我尝试  使用 Fusion Power 编程器制造软件、它显示已通过、程序已刷写、但仍然无法正常工作、我已附加该文件供您参考。 如果我们重复闪存并尝试5到6次、有时它不使用 work.e2e.ti.com/.../final-working-14-04-2019.rar、则该固件会正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Revanth、  

    如果 Fusion 团队有任何想法、我会向他们咨询。

    是否有任何其他板载 PMBus 器件?

    一个解决方案、您能否使用 Fusion Power Designer 软件为每个 UCD9248创建.xml 文件、然后将.xml 文件导入新电路板上的每个 UCD9248。 它应该成功地对这些部分进行编程。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Revanth、

    是否可以将文件附加为.tifsp? 我们没有提取.rar 文件的软件。 另外:您使用的软件是什么? 什么 GUI 版本? 您选择了哪些选项? 您能否共享将.tifsp 导入设备的步骤?

    谢谢

    安妮非政府组织

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮

    由于 TI 论坛剂量不支持 要附加的 tifsp 格式、因此我会将您作为.txt 文件发送、请打开文本文件并将其保存为.tifsp 格式。

    e2e.ti.com/.../final-working-14-04-2019.txt

    IAM 使用 TI Fusion Digital Power Designer 7.1.1图像附件 ,我还尝试了最新版本

    输入软件后,我选择“File”(文件)-->“Import system file”(导入系统文件)以导入.tifsp 文件,然后在导入错误的池化后重新启动板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我们在地址52和53有两个 PMBus (2个 UCD9248)、您能否共享将.xml 文件单独导入每个器件的步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Revanth、  

    请参阅随附的文件、将编程保存到.xml 文件、然后将.xml 文件导入新电路板。  

    e2e.ti.com/.../UCD9248-programming.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    实际上、我保存了.xml 文件、并单独使用 Fusion Power Designer 软件对其进行了刷写、并且在首次尝试时就已通电! 现在、当我在制造软件中使用此文件时、它不支持此.xml 文件(随附错误消息) 、我们是否需要在制造软件上提供任何支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Revanth、  

    制造商 Fusion 不支持.xml 文件。  

    您必须使用 Fusion Power Designer 软件来保存和导入.xml 文件。  

    谢谢