This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:是否提供具有3V 截止电压的欠压保护?

Guru**** 2522930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875016/bq2962-undervoltage-protection-with-3-v-cutoff-available

器件型号:BQ2962

您好!

我目前正在使用锂聚合物电池电路,并希望将 BQ2962系列用于 OVP 和 UVP。

此外、我希望欠压电平为3V。 在表2 (数据表的第4页)中,编号为“BQ296222”的芯片能够做到这一点。 由于该表的详细说明和页脚显示“UV from 2V-2.8V”,我真的很困惑。 这是否是拼写错误? 是否在不更新间隔信息的情况下添加了3V 版本?

 

请确保在触发欠压电路时、此芯片(BQ296222)将使用3V 电平进行比较。

 

此致

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我同意这是令人困惑的。 我研究了历史、BQ296222是一款针对新3V UVP 阈值的更新设计。 因此、它的限制范围(2V-2.8V)与该系列中的其他器件不同。

    此致、

    Matt