This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088-Q1:IC 在测试过程中遇到问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892379/lm5088-q1-ic-experiences-issues-during-testing

器件型号:LM5088-Q1

您好!

客户在其电源项目中使用 LM5088-Q1 - Vin=13-70V、Vout=12V@3A。

在测试期间、如果施加的输入电压大于52V、IC 和 MOSFET 会烧毁。 在无负载和1A 负载的情况下会发生这种情况。
原因可能是什么? 这可能是 PCB 布局或组件选择方面的问题吗?
方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    我看不到这些成就。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 Marshall,发送时出错了。 在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我将从"开发工具"选项卡上的快速入门计算器开始。

    快速验证适当组件选择的方法。 请务必参考 BOM 以使用正确的组件参数填充计算器。

    如果组件选择似乎合适、下一步是评估测试方法。

    请告诉我设计计算器的结果是如何得出的。 链接。

    http://www.ti.com/product/LM5088/toolssoftware