请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5088-Q1 您好!
客户在其电源项目中使用 LM5088-Q1 - Vin=13-70V、Vout=12V@3A。
在测试期间、如果施加的输入电压大于52V、IC 和 MOSFET 会烧毁。 在无负载和1A 负载的情况下会发生这种情况。
原因可能是什么? 这可能是 PCB 布局或组件选择方面的问题吗?
方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
首先、我将从"开发工具"选项卡上的快速入门计算器开始。
快速验证适当组件选择的方法。 请务必参考 BOM 以使用正确的组件参数填充计算器。
如果组件选择似乎合适、下一步是评估测试方法。
请告诉我设计计算器的结果是如何得出的。 链接。