This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:前馈电容器的最大值?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879690/tps54202h-max-value-for-feed-forward-capacitor

器件型号:TPS54202H

我们使用 TPS54202H 设计3.3V 电源、平均电流为~1A。

在300mA 负载阶跃(这是定期发生的)期间、我们看到电压摆幅持续100µs μ V。 添加前馈电容器后、我们能够减小该摆幅:

电压摆幅(峰峰值):

无 CFF:       36mV

CFF 100pF:32mV

CFF 470pF:23mV

- CFF 1nF:    17mV

数据表为您提供了最小值的概念(在我们的设计中为~100pF)、但我们不知道是否可以将其增加10倍?

我们的设计就像这样

L = 4,7µH Ω

反馈:100k/22k

COUT = 82µF μ F (聚合物、ESR=24MR)+ 3* 22µF (MLCC 6、3V)=~110µF μ F (@3、3V)

uin = 12V

I OU= 1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CFF 的值不能为两个大值、转换器可能不稳定。 您需要检查波特图或负载瞬态以检查稳定性。 并检查具有不同负载电流的 SW 波形、以查看是否存在任何异常现象。

    我建议 CFF 低于200pF。

    此外、36mV 也不会大得多、您无法接受它吗?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复!

    关于您的问题,如果这个电压摆幅是可以接受的,我会说是可以接受的,但是我们还有一个由该电压供电的模拟电路(在一个额外的 LDO 之后),模拟电源电压永远不会足够好;-)

    我们绘制了一些波特图、看起来电路即使是1nF CFF 也是稳定的。
    分频频率为20kHz、无 CFF、1nF 时最高可升至80kHz。 相位裕度为75°和70°。

    因此、我假设系统应使用所有这些值保持稳定。 你同意吗?

    此致

    Martin Vetter

    波特图:

    负载阶跃300mA:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    波特图和负载瞬态波形正常、但也请检查 SW 波形以查看是否存在多脉冲。 如果一切正常、您可以使用1nF。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我检查了占空比、触发了异常值、但我找不到任何多脉冲事件。

    由于控制环路、变化很小。

    非常感谢您的帮助!