This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5110:DPR 封装的引脚5:未连接或未连接?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892932/lm5110-pins-5-of-the-dpr-package-not-connected-or-do-not-connect

器件型号:LM5110

大家好、

在 LM5110数据表中、DPR 封装的引脚5和6为"未连接"。 术语"未连接"并不表示我必须使引脚悬空("请勿连接")、或者我可以将其连接到 GND 或任何其他信号("未连接")。

Q1) LM5110-1SD 的引脚5和6是否内部连接至裸片("请勿连接")、或者它们是否真正未连接("未连接")?

Q2) TI 是否可以将此描述标准化为"未连接"或"未连接"? "无连接"一词对于这一目的来说过于含糊。

谢谢、

Casper van Doorne

蓬松的粉色 Unicorns BV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casper、

    我喜欢您的公司名称。 请在某个时候给我们发一张名片!

    [引用用户="Casper van Doore"]

    Q1) LM5110-1SD 的引脚5和6是否内部连接至裸片("请勿连接")、或者它们是否真正未连接("未连接")?

    [/报价]

    这些引脚未与裸片接合、您可以接地或保持悬空

    [引用用户="Casper van Doore"]

    Q2) TI 是否可以将此描述标准化为"未连接"或"未连接"? "无连接"一词对于这一目的来说过于含糊。

    [/报价]

    通常、以下是标准:
    "未连接"表示未与裸片键合、因此您可以悬空或接地引脚、而不会影响 IC 功能。 否则、数据表将明确指出是否存在特定要求。


     如果我对您有所帮助、请单击绿色按钮、让我知道我已经回答了您的问题。 如果您有更多问题、请告知我们。
    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的回复。

    我喜欢您的公司名称。 请在某个时候给我们发一张名片!

    好的!把我丢了一张 DM,我会给你发一张卡片。 我之前的公司是 Doofenshmirtz 邪恶公司、我也会向您发送其中一个。

     

    感谢您的帮助、现在我知道我可以使用这些引脚来改善 PCB 布局。

    谢谢!

    Casper van Doorne