This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:LM2577S-ADJ/NOPB

Guru**** 2826845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899326/lm2577-lm2577s-adj-nopb

器件型号:LM2577

您好!

我们注意到、只有在回流焊后、暴露的金属才会在该特定部件上变色。

在下图中、将铅颜色与其他 组件的铅颜色进行比较时、这一点很明显。

组件引线的焊接润湿没有问题。

 

我们已确认回流期间达到的峰值温度为224c。

 

首先、我们要确保器件上的实际元件标记与封装标签上的不同器件型号标记正确关联、并且我们确实拥有正确的器件、并且它们是 RoHS。

 

第二,我们想知道,我们是否需要关注变色或忽略变色?

 

 

我们使用的是无铅 SAC305水溶性焊剂型焊锡膏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    让我和我们的产品工程师谈谈、我会再回来的。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    只是想让您知道、我们仍在进行这方面的工作。

    感谢您的耐心等待、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    对拖延表示歉意。

    该器件上的顶部标记与内部数据库和发货标签相匹配。

    遗憾的是、该器件不符合 RoHS 标准、因为它在裸片连接上使用了铅焊料、从而使该器件具有更好的电气/热传导性。 如果您需要 RoHS、则需要 LM2775M-ADJ。  

    变色看起来正常、可能是镀金。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我们感谢您在这一问题上的坚持不懈和帮助

    谢谢你

    Alan